工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生:
将来我计划创建一个会消耗大量内存的程序。
我想使用CCS 7。 但是,CCS 7对我来说是新的,因为它今年刚刚提供给客户。
因此,我需要学习如何有效地使用此IDE。
我附上了在MSP430 Launchpad上运行的示例程序。
任何TI工程师都可以立即在CCS7上下载并运行此程序。
我需要有关如何使用CCS7功能的指导,以便能够在调试模式下确定,
程序运行后,RAM中可供用户自由使用的下一个地址是什么(当我必须扩展程序时),更重要的是 ,用来确定该地址的方法(断点位置等)是什么?
在 调试模式下分析程序(或查看*.map文件,*.LST文件或其他文件)时,我应该查找哪个内存地址,以便 知道RAM即将耗尽?
另外,我想知道闪存中的下一个可用地址在哪里 ,以及用户如何检测闪存耗尽的情况?
感谢您的支持。
e2e.ti.com/.../tinyprintf.c