This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2EVM5777:TDA2x连接的问题?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567140/ccs-tda2evm5777-the-problem-of-tda2x-connection

部件号:TDA2EVM5777

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的,

 

我们从Spectrum Digital获得了TDA2x EVM板。

 

现在,我们要通过仿真器(SW:CCSDS560v2, 6.1 Emulator:seed-XDS560v2)调试每个内核的代码。

 

有关6.1     在TDA2x平台上通过.GEL文件连接ccsDA3的一些问题,如下所示:

 

1启动CCS .CCXML 配置后,CCS调试GUI上有14个CPU内核。

 

首先,我连接了Cortex-A15_0内核,但有如下一些错误信息:

  

请问是什么因素导致了这种现象?

 

此外,在连接A15_0后,我使用上面提到的一些错误信息按以下顺序连接其它核心;

 

A15_1,ARM_ICONT1,ARM_ICONT2,M4_IPU1_C0,M4_IPU1_C1,

M4_IPU2_C0,M4_IPU2_C1,C66xx_DSP1,C66xx_DSP2,ARP32_Eve_1,

ARP32_EVE_2,ARP32_EVE_3,ARP32_EVE_4,

 

除了 DSP2和四个筛不能连接,其它内核可以正常连接。

 

DSP2:断开连接的信息

 

连接到目标时出错:

(错误-1180 @ 0x0)

设备处于复位状态。 使设备退出重置,然后重试此操作。

(仿真软件包6.0 .222.0)  

 

四个筛:断开信息:

 

连接到目标时出错:

(错误-1170 @ 0x0)

无法访问DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。

(仿真软件包6.0 .222.0)

 

您能否为所有内核的连接提供一些建议?

 

非常感谢!

 

BRS,

门格

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请对延误表示歉意。 我看到您在下面的主题上发布了类似的问题。

    e2e.ti.com/.../56.7935万

    尽管CCS上发生了错误,但错误与设备及其内在功能密切相关,因此汽车论坛的专家将更好地提供一些可能发生的情况。

    此致,
    拉斐尔