This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3100BOOST:P2P入门-"缺少分隔符"运行CCS调试会话时出错(Windows 10)

Guru**** 2952670 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565848/ccs-cc3100boost-getting-started-with-p2p---missing-separator-error-running-ccs-debug-session-windows-10

部件号:CC3100BOOST
主题:CC3100中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我有一个P2P示例,我的CC3100和MSP40FR596.3几乎都在使用。

每次编译程序时, 它都会在Debug文件夹的SPI.d文件中给出一个“缺少分隔符”错误。 我在这里找到了解决此问题的方法:

是否有办法解决此问题,而不必在每次编译后从文件中删除空格?

提前感谢!

Ciaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ciaran,

    您使用的是什么版本的CCS,MSP430编译器和CC3100 SDK?

    我能够使用6.2 最新的MSP430编译器v 16.12 .0.STS在CCS v上编译CC3100 SDK v.1.2 中的P2P示例,没有任何问题或更改。

    此致,
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sarah,

    我正在使用CCS版本6.1。3,CC3100 SKD版本1.2 和过时的MSP430编译器版本4.3。1
    目前正在更新到编译器v 16.12。

    谢谢你们的帮助:)
    Ciaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sarah,

    现在我可以编译该示例,但当我开始调试设计时,似乎出现了错误。 然后我会收到缺少分隔符的错误,如果我更改了SPI.d文件,我可以将其下载到主板。 但我必须在每次编译和每次调试会话之前更改此文件。

    再次感谢,
    Ciaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ciaran,

    很遗憾,我在设置中没有看到相同的问题。 我建议升级到最新的CCS版本,因为这可能是调试器错误。 您还应确保CC3100上有最新的Service Pack。 您还可以下载SDK的干净版本,以防您的版本因某种原因而损坏。

    此致,
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sarah,

    我下载了CC3100的最新CCS v 7.0 和SDK。 我仍然有同样的行为。 您是否能够将您的确切设置发送给我,只需在我搞错了什么。 出于兴趣,这可能是windows 10问题?

    我对这一个的想法很迷!

    谢谢!
    Ciaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ciaran,

    我已经在CCS v.v和7.0 上运行过此程序,它使用CC3100 6.2 1.2 16.9 v.v和最新的Service Pack,以及TI v.0.LTS编译器。 我使用的是Windows 7机器。

    这听起来像是一个持续的编译器/CS调试器问题,所以我将把这篇文章移到他们的论坛上,这样您就可以更快地得到答案。

    此致,
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sarah,

    非常好,非常感谢你的帮助:)

    Ciaran