请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC3100BOOST 主题:CC3100中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我有一个P2P示例,我的CC3100和MSP40FR596.3几乎都在使用。
每次编译程序时, 它都会在Debug文件夹的SPI.d文件中给出一个“缺少分隔符”错误。 我在这里找到了解决此问题的方法:
是否有办法解决此问题,而不必在每次编译后从文件中删除空格?
提前感谢!
Ciaran