请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
在我们的其中一款产品中,我们使用了显示处理器GSP (TMS3.402万)。
我们有一组用于TMS3.402万的C文件,必须构建这些文件才能生成用于Windows XP操作系统的文件(可执行文件)。 我们还有以下文件:
A) GSPAC.EXE - 这似乎是TMS340 ANSI C编译器。 但是当我给出要编译的C文件列表时,没有任何反应。
您能否提供Watcom C编译器的指针来编译TMS3.402万 C代码?