This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:关于TMS3.402万 C/C++编译器

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567398/compiler-regarding-tms34020-c-c-compiler

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

在我们的其中一款产品中,我们使用了显示处理器GSP (TMS3.402万)。

我们有一组用于TMS3.402万的C文件,必须构建这些文件才能生成用于Windows XP操作系统的文件(可执行文件)。 我们还有以下文件:

A) GSPAC.EXE - 这似乎是TMS340 ANSI C编译器。 但是当我给出要编译的C文件列表时,没有任何反应。

您能否提供Watcom C编译器的指针来编译TMS3.402万 C代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我对Watcom编译器一无所知。

    我可以告诉您,GSP编译器是GSPL.EXE;它会调用其他几个可执行文件,包括GSPAC.EXE

    遗憾的是,我无法找到描述编译器的“TMS340系列代码生成工具用户指南”SPVU020的在线副本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于TMS340器件的编译器手册... 我在TI档案中进行了广泛的文献搜索。  我找到了表明本手册已发布的记录。  但我没有找到手册本身的任何电子副本。  

    很抱歉个坏消息。

    谢谢,此致,

    -George