This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:命令行代码生成工具显示了旧版本,CCS显示了正确的版本

Guru**** 2536600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567510/ccs-tms320f28335-command-line-code-gen-tool-showing-old-version-ccs-shows-correct-version

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,


这一次,我遇到了一个特殊的问题。


我的代码生成工具版本在3.3 中显示5.1 .................3,在命令行中检查相同内容时显示为4.1。3.

我最近尝试迁移到CC6。在遇到此问题后,我卸载了CCS6,但结果不是很好。


我们非常感谢任何人的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过CCS 3.3 ,我可以在“开始”菜单中找到“查找组件管理器”,并以管理员身份运行它。 然后在编译器部分勾选适当的工具,保存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,但下面是我得到的回复。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在使用C6000时遇到了类似的问题。 我的解决方案是退出CCS,以管理员身份从开始菜单中单独启动组件管理器,然后勾选所需工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然没有 帮助:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一台机器,这个配方不起作用。 必须手动将较新的工具复制到CCS从中获取它们的文件夹中。 抱歉,我没有更多好的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这种配方对我很有用。