This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:当状态化调试器CodeComposer始终崩溃时(v7和6.2 v)

Guru**** 2538480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567410/ccs-when-statring-debugger-codecomposer-crashes-all-the-time-v7-and-v6-2

工具/软件:Code Composer Studio

嘿,

我一直面临着这样一个问题:“开始调试CCS”始终崩溃。  

如果我没有连接调试器并开始调试,他将指出频率超出范围,这是有意义的,如果我连接调试器(TM4C Launchpad) ,然后单击“重试CCS崩溃”。 调试器与其他PC的工作正常,我也测试过不同的启动板。  

PC为Win10  

CCS是6.2 目前,我也尝试了V7,但同样的问题。

也许您有想法或有人有同样的问题。

非常感谢