请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
嘿,
我一直面临着这样一个问题:“开始调试CCS”始终崩溃。
如果我没有连接调试器并开始调试,他将指出频率超出范围,这是有意义的,如果我连接调试器(TM4C Launchpad) ,然后单击“重试CCS崩溃”。 调试器与其他PC的工作正常,我也测试过不同的启动板。
PC为Win10
CCS是6.2 目前,我也尝试了V7,但同样的问题。
也许您有想法或有人有同样的问题。
非常感谢