Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TM4C1294NCZAD “Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
我有使用6.2 构建的TI-RTOS项目。 将其导入到CCS7后,项目编译正常,但不再运行。 启动SysBIOS后代码崩溃。 因此,6.2 可以正常工作,但CCS7不能正常工作。 编译器版本无关紧要。 其他设置在两种CCS构建设置中相同。 操作系统,即Windows 7。
loader_exit() at exit.c:55 0x0002F784 abort() at exit.c:130 0x0002F78E exit(int)() at exit.c:121 0x0002F7C4 XDC_runtime System_exit_E(int)() unsigned Sys:131 0x0.0037万E73_systi_bios_exit_exit_exit_exit_1f023_bf0_bf0_bf0_1_ TI v v 15.12 3 LTS TI v v 0 16.9 LTS XDctools 3.32 1.22_core
对如何继续进行有什么想法?
将项目恢复到6.2 时,项目设置已损坏,不再工作。 CCS找不到任何资源,如CCS工具/编译器等,当CCS7项目导回6.2 时,它会从项目资源管理器中消失。 文件在磁盘上,但不显示任何内容。 由于版本管理,这对一个项目来说不是什么大问题,但整体而言,会产生另一个必须跟踪的兼容性问题。 因此,请尝试使项目文件向后兼容。 (提示:makefile有效,.xml不有效)