This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCZAD:CCS6至CCS7迁移问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/577219/ccs-tm4c1294nczad-ccs6-to-ccs7-migration-issues

部件号:TM4C1294NCZAD
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

我有使用6.2 构建的TI-RTOS项目。 将其导入到CCS7后,项目编译正常,但不再运行。 启动SysBIOS后代码崩溃。 因此,6.2 可以正常工作,但CCS7不能正常工作。 编译器版本无关紧要。 其他设置在两种CCS构建设置中相同操作系统,即Windows 7。

loader_exit() at exit.c:55 0x0002F784
abort() at exit.c:130 0x0002F78E
exit(int)() at exit.c:121 0x0002F7C4
XDC_runtime System_exit_E(int)() unsigned Sys:131 0x0.0037万E73_systi_bios_exit_exit_exit_exit_1f023_bf0_bf0_bf0_1_
 








TI v v 15.12 3 LTS
TI v v 0 16.9 LTS
XDctools 3.32 1.22_core 

对如何继续进行有什么想法?

将项目恢复到6.2 时,项目设置已损坏,不再工作。 CCS找不到任何资源,如CCS工具/编译器等,当CCS7项目导回6.2 时,它会从项目资源管理器中消失。 文件在磁盘上,但不显示任何内容。 由于版本管理,这对一个项目来说不是什么大问题,但整体而言,会产生另一个必须跟踪的兼容性问题。 因此,请尝试使项目文件向后兼容。 (提示:makefile有效,.xml不有效)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您使用的是TI-RTOS的哪个版本? 您是否对6.2 和7.0 使用相同版本?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Tirtos_Tivac_2_16_00_08适用于6.2 和7.0

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此项目可以关闭。 这不是TI-RTOS问题,而是我们代码中的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。

    托德