This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 7.0 无法安装新发现的产品

Guru**** 2220870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572521/ccs-ccs-7-0-unable-to-install-newly-rediscovered-products

工具/软件:Code Composer Studio

在安装新发现的产品时选择全部后,按安装。

我看到以下弹出窗口:

收集要安装的项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP.package.cpp,phone=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect,操作数=)。
未找到包含以下内容的存储库:binary,org.eclipse.platform.ide.executable.gtk.linux.x86_64,4.6 .0.I2016.0606万-1100</s>1100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试本页第5项中建议的解决方法并告知我们是否有帮助?
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7#Update_features

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    此目录中没有内容:

    • <installdir>/ccsv7/eclipse/p2/org.eclipse.equinox.p2.core/cache
    • 此目录不存在
    • <installdir>/ccsv7/eclipse/p2/org.eclipse.equinox.p2.repository/cache

    当我需要帮助->安装新软件时,我不清楚应该安装哪个软件包。

    我刚刚使用了Windows->Preferences->Code Composer Studio->Products。

    设置'ti'目录的路径并按重新发现。 从这里,我选择了所有库。 但这组库

    与"安装新软件"中列出的不同。 不清楚哪个安装站点对应于该错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您最初尝试安装哪些更新? 尝试取消选择任何与Eclipse相关的更新站点,只选择要安装的TI更新并查看是否有帮助。
    如果没有帮助,请附加帮助->检查更新屏幕的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不在帮助->检查更新下。 它位于首选项-> Code Composer Studio ->产品下
    然后单击'rediscover'(重新发现),然后单击'Install...'(安装...)

    它会安装一些软件包,然后我会看到一个弹出框,其中包含详细的错误,安装过程停止:

    收集要安装的项目时出错,会话上下文为:(profile=epp.package.cpp,phase = org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect,操作数=)。
    未找到包含以下内容的存储库:binary,org.eclipse.platform.ide.executable.gtk.linux.x86_64,4.6 .0.I2016.0606万-1100</s>1100

    我不知道如何在此处附加屏幕截图的照片。 但我刚刚回复了你的电子邮件,并附上了照片。 不知道
    如果它是您可以接收的有效电子邮件地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便提一下,我使用的是Ubuntu 14.04 64位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到任何电子邮件。 您可以在此处附加图片的操作是:单击"回复文章",然后单击右下角的"使用丰富格式"。 然后,您可以选择单击"插入媒体"图标,在此处可以附加媒体文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请附上已发现并选择安装的产品列表的屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AartiG:

    有什么想法是这个错误的来源吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,

    认为错误消息试图说当Eclipse安装其中一个选定的产品时,它发现它依赖于当前未安装的Eclipse功能。 Eclipse无法找到下载缺失功能的位置。

    我不知道这些发现的产品中的哪一种可能会导致问题。 我的建议是一次只启用和安装一个,直到找到导致问题的那个。 找到有问题的产品后,我们可以仔细了解其不兼容的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否找到了解决此问题的方法? 我在Ubuntu 16.04 .02中使用CCS版本7.1 .0.0.0016万 时遇到了同样的问题,我还在Ubuntu 14.04 中安装了它,获得了相同的结果。
    我在尝试安装新发现的产品和尝试更新CCS时收到完全相同的错误消息。
    如果有任何帮助,我将不胜感激。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后,在未使用sudo重新安装后问题消失