工具/软件:Code Composer Studio
我尝试使用Web安装程序和脱机安装程序进行安装。 安装程序开始运行,但在放置任何UI之前崩溃。
是否有人知道如何继续使用CCS 7.0 ? 注意,我安装了CCS v 6.2 ,它可以正常运行。 我可以使用该版本编译,下载和调试代码。
在所有情况下,当我运行安装程序时,我在 TclInitDoubleConversion中遇到了非法的指令崩溃。 我有崩溃转储文件,如果我能知道如何操作,我会附加这些文件。 如果我不在这里,则是一个崩溃转储的标题:
过程:tclsh [9.3065万]
路径:/privated/tmp/*/tclsh
标识符:tclsh
版本:8.6 6 (8.6 6)
代码类型:x86-64 (本机)
父进程:OSX-Intel [9.3049万]
负责人:tclsh [9.3065万]
用户ID:501
日期/时间:2017年02月12日 11:00:14.925 -0700
操作系统版本:Mac OS X 10.11 6 (15G1217)
报告版本:11.
匿名UUID:F4C4A5C3-10A2-51B8-9DF8-DEDEE5CF49B2F
启动后唤醒时间:150万秒
系统完整性保护:已启用
崩溃线程:0调度队列:com.apple.main-thread
异常类型:EXC_BAD指令(SIGILL)
异常代码:0x0万00000001,0.0001万,0x00000000000000000000
例外注释:EXC_corfite_notify
线程0崩溃:派单队列:com.apple.main-thread
0 libtInfocr.dylib 8.6 0x1.e-7亿c4637c7 TclInitDoubleConversion4637 TclInitDoubleConversion + 92
1 libtInitSubsystems+ 59。8.6 a.dylib 0x1.e-7亿c410d12 TclInitSubsystems
2 libtCS4.dylib 8.6 0x1.e-7亿c399e93 Tcl_CreateInterp + 36
3 tclsh 0x1.e-7亿c383a29 main + 17
4 libdyld.dylib 0x0.0007万fff8c3465ad start3465 start + 1.