This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Mac OS X 10.11 上的CCS 7.0 .0.0.0043万 安装程序崩溃6 El Capitan

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/573839/ccs-ccs-7-0-0-00043-installer-crashes-on-mac-os-x-10-11-6-el-capitan

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试使用Web安装程序和脱机安装程序进行安装。 安装程序开始运行,但在放置任何UI之前崩溃。

是否有人知道如何继续使用CCS 7.0 ?  注意,我安装了CCS v 6.2 ,它可以正常运行。 我可以使用该版本编译,下载和调试代码。  

在所有情况下,当我运行安装程序时,我在 TclInitDoubleConversion中遇到了非法的指令崩溃。 我有崩溃转储文件,如果我能知道如何操作,我会附加这些文件。 如果我不在这里,则是一个崩溃转储的标题:

过程:tclsh [9.3065万]
路径:/privated/tmp/*/tclsh
标识符:tclsh
版本:8.6 6 (8.6 6)
代码类型:x86-64 (本机)
父进程:OSX-Intel [9.3049万]
负责人:tclsh [9.3065万]
用户ID:501

日期/时间:2017年02月12日 11:00:14.925 -0700
操作系统版本:Mac OS X 10.11 6 (15G1217)
报告版本:11.
匿名UUID:F4C4A5C3-10A2-51B8-9DF8-DEDEE5CF49B2F


启动后唤醒时间:150万秒

系统完整性保护:已启用

崩溃线程:0调度队列:com.apple.main-thread

异常类型:EXC_BAD指令(SIGILL)
异常代码:0x0万00000001,0.0001万,0x00000000000000000000
例外注释:EXC_corfite_notify

线程0崩溃:派单队列:com.apple.main-thread
0 libtInfocr.dylib 8.6 0x1.e-7亿c4637c7 TclInitDoubleConversion4637 TclInitDoubleConversion + 92
1 libtInitSubsystems+ 59。8.6 a.dylib 0x1.e-7亿c410d12 TclInitSubsystems
2 libtCS4.dylib 8.6 0x1.e-7亿c399e93 Tcl_CreateInterp + 36
3 tclsh 0x1.e-7亿c383a29 main + 17
4 libdyld.dylib 0x0.0007万fff8c3465ad start3465 start + 1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是故障转储,并添加了附加的*。txt后缀。 两个来自Web安装程序,一个来自脱机安装程序。

    e2e.ti.com/.../tclsh_5F00_2017_2D00_02_2D00_12_2D00_110019_5F00_Macintosh.crash.txte2e.ti.com/.../tclsh_5F00_2017_2D00_02_2D00_12_2D00_110102_5F00_Macintosh.crash.txte2e.ti.com/.../tclsh_5F00_2017_2D00_02_2D00_12_2D00_110834_5F00_Macintosh.crash.txt</s>11.0019万 201711.0102万201711.0834万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,
    我们能够在此处重现错误,并相信我们已经解决了问题。 您是否可以接受我的朋友请求,以便我可以向您发送新的二进制文件?
    丹麦因尼斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丹麦语-
    我还在尝试在7.0 OS X 10.12 上安装CCSPro.0.0.0043万_OSX。3.
    我和丹尼斯一样遇到了车祸。 有趣的是,安装在装有相同操作系统的MacBookPro上运行正常。 您认为您的修复程序也适用于OS X 10.12 3吗? 请告诉我,谢谢!

    - Jim R.

    //////////////////////////////////////////////////////////
    来自"/private/tmp/tmp/install_logs/20170216200602"的剪辑
    //////////////////////////////////////////////////////////
    执行chmod -R 777 "/tmp/CS_335fd494-a531-4da6-5968-fac2a76c4462/util"</s>4462
    脚本退出代码:0

    脚本输出:


    脚本stderr:


    [20:06:06]
    [20:06:06]运行/tmp/cs_335fd494-a531-4da6-5968-fac2a76c4462/tCL/bin/tclsh.sh "/tmp/cs_335fd494-aAME-4da6-5968-a6-5968-facics2a76c462/installer_tend/main.os/main.os-spx-jim_c30x-f-f-4462 "/tmp/cs_335fd494-aAME-4da6-5968-a6-5968-facics2a76c462/installer_tend/main.os/main.os-spx-jim_c30x-f-f- jim_s64_c0064x-smp_s方5968 jim_s64_c0064x-smp_s方-s方5968-s方-jim_s方0064-jim_s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-f64_s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方7.0 7.0 0.0.0043万 7.0 7.0 0.0.0043万 10.12
    执行/tmp/cs_335fd494-a531-4da6-5968-fac2a76c4462/tCL/bin/tclsh.sh "/tmp/cs_335fd494-a531-4da6-5968-fac2a76c462/installer_tcl_tend/main.tc/smp_335/scm-s-installm_3sp64_users/jim_spx-x-jim_smp-d64_s方4462 "/tmp/cs_335fd494-a531-4da6-5968-fac2a76c462/installer_tcl_tend/main.tc/smp_335/scm-s-installm_3sp64_users/jim_spx-x-jim_smp-d64_s方-jim_c170.64x-s方5968-jim_c170.64x-s方-s方-s方-s方-jim_s方-d64_s方-jim_s方-d64_s方-s方-s方-s方-jim_s方-c64_s方-c64_s方-c64_s方-s方-c64_s方-s方-s方-s方-s方-s方-s方-jim_s方-jim_s方-jim_s方-s方-s方-s方-s方7.0 - 7.0 0.0.0043万 7.0 7.0 0.0.0043万 10.12
    脚本退出代码:非法指令

    脚本输出:


    脚本stderr:
    儿童被杀:非法指令

    运行/tmp/cs_335fd494-a531-4da6-5968-fac2a76c4462/tCL/bin/tclsh.sh "/tmp/cs_335fd494-a531-4da6-5968-fac2a76c4462/installer_tkl/main.facl"4462 "/tmp/cs_335fd494-a531-4da6-5968-fac2a76c4462/installer_tkl/main.facl"--smp_335ex-spx-jim_os-spx-smp_spd380.ac-sp-jim_c170.cmx-d-d-d64_c17-sf-d380.cmx-d-s-s-c17-c17-c17-d380.cmx-s方5968--smp_335ex-spx-jim_os-spx-smp_spd380.ac-sp-jim_c170.cmx-d-d-d64_c17-sf-d380.cmx-d-s-s-c17-c17-c17-d380.cmx-s方<xmt-block0>44627.0 -s方-s方-s方-s方-d38x-d380.cmx-s方7.0 - 0.0.0043万 7.0 0.0.0043万 -c170.d380.cmx-s方-s方-c170.d380.cmx-s方-c170.cmx-s方-c170.c17-c170.c17-c-c170.c-c-c-c-c170.d380.d380.cmx-c 7.0 10.12
    [20:06:06] CCS_ERROR: install exited with error code.(CCS_ERROR:安装退出,出现错误代码。
    [20:06:06]
    [20:06:06]儿童被杀:非法指令
    正在执行chmod -R 666 "/tmp/bitroce_installer_1.4384万.log"
    脚本退出代码:0

    //////////////////////////////////////////////////////////////
    和崩溃日志
    //////////////////////////////////////////////////////////////
    流程: 特克尔什[1.542万]
    路径: /privated/tmp/*/tclsh
    标识符: tclsh
    版本: 8.6 6 (8.6 6)
    代码类型: x86-64 (本机)
    父进程: OSX-Intel [1.5404万]
    负责人: 特克尔什[1.542万]
    用户ID: 501

    日期/时间: 2017年02月16日 20:49:11.703 -0500
    操作系统版本: Mac OS X 10.12 3 (16D32)
    报告版本: 12.
    匿名UUID: 75C2A75B-04EC-94A9-609A-E0BD4F72D9E9


    启动后唤醒时间:8.3万秒

    系统完整性保护:已启用

    崩溃线程: 0调度队列:com.apple.main-thread

    异常类型: EXC_BAD指令(SITILL)
    例外代码: 0x0万00000001,0.0001万,0x0万00000000</s>0万
    异常注释: EXC_尸体_通知

    终止信号:非法指令:4.
    终止原因:命名空间信号,代码0x4
    正在终止进程:EXC处理程序[0]

    线程0崩溃:派单队列:com.apple.main-thread
    0 libtC.004.dylib 8.6 0x1.e-7亿bb347c7 TclInitDoubleConversion + 92
    1 libtC.1dylib 8.6 0x1.e-7亿bae1d12 TclInitSubsystems + 59
    2 8.6 .dylib 0x1.e-7亿ba6ae93 Tcl_CreateInterp + 36
    3 tclsh 0x1.e-7亿ba53a29 main + 17
    4 libdyld.dylib 0x0.0007万fffd3bd4255启动4255启动+ 1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,您遇到了相同的问题。 我们认为我们有一个修补程序,应该在CCS 7.1 的下一版本中提供(不在当前测试版中)。 CCS 7.1 将于2月底发布。 如果您之前需要修复或愿意测试修复,请告诉我,我可以为您提供一个测试可执行文件。
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丹麦语-
    我愿意测试修复方法! 我觉得奇怪的是,我能够在MacBook Pro上成功安装相同的操作系统和类似的配置,但在Mac Pro上安装时遇到问题... 无论如何,请告诉我如何获取测试版本。
    谢谢,
    -Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹麦语-

    感谢您的帮助! CCS 7.1 解决了加载问题,并且Mac Pro和MacBook Pro Sierra上的所有操作都正常。

    谢谢,

    -jim r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到Jim的讲话!