请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万 主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我尝试一次闪存3个二进制映像,但我不工作。 我总是收到“地址0x3f2000处的重叠数据段”错误,但我非常确信它们不会重叠。
我可以手动刷新3幅图像,方法是逐个编程而不擦除。
然后,我可以单独验证每个图像(验证此图像),但验证图像也有重叠段错误。
Image0: 0x3F0000 0x2000
图像1: 0x3F2000 0x4000
图像2: 0x3F6000 0x2000
我该怎么办?
第二个问题:
如果文件发生更改,选定图像是否会更新。 uni flash是否包含链接或副本?
-Thomas