This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LUNCHXL-F2.8027万:Uniflash Problem Version:4.1 .0.1169

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/576817/ccs-launchxl-f28027-uniflash-problem-version-4-1-0-1169

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好,


我尝试一次闪存3个二进制映像,但我不工作。 我总是收到“地址0x3f2000处的重叠数据段”错误,但我非常确信它们不会重叠。
我可以手动刷新3幅图像,方法是逐个编程而不擦除。
然后,我可以单独验证每个图像(验证此图像),但验证图像也有重叠段错误。
Image0:  0x3F0000 0x2000
图像1:  0x3F2000 0x4000
图像2:  0x3F6000 0x2000

我该怎么办?

第二个问题:
如果文件发生更改,选定图像是否会更新。 uni flash是否包含链接或副本?

-Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas

    感谢您的报告。 我对重叠段错误进行了一些调查,这似乎是由于C2000器件上的内存地址计算错误引起的,这会导致距离太近而无法检测为重叠。 已提交一个错误来跟踪此情况。

    目前唯一的解决方法是按照您的说明单独加载文件,或者更改其中一个文件的内存范围,使其不会一个接一个地直接加载。

    对于您所选的图像问题,UniFlash仅保留对文件路径的引用。 这意味着,如果您在选择后进行更改,它将在您单击加载图像时选取更改。

    谢谢!
    Ricky