This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:编译器错误:不再支持嵌入式C++

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/576710/ccs-tms320f28335-compiler-error-embedded-c-is-no-longer-supported

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

我最近从CCS版本6.1 .3.0.0033万 升级到版本7.0 .0.0.0043万 ,我的项目现在在编译时生成以下错误:

"Embedded C++ is no longer supported Embedded C++ is no longer supported (不再支持嵌入式C++)"

我的旧编译器版本(带有CCS 6)是 TI v 15.12 .1.LTS。  新的编译器版本(带有CCS 7)是TI v 16.9 .1.LTS。  我不得不切换到这种新的编译器,因为CCS 7没有安装我们的旧编译器版本。  

是否有人知道如何解决此问题?  一种选择是尝试在CCS 7上安装旧的编译器,但我想更新我的代码,以便与最新的编译器兼容。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嵌入式C++是C++的一个子集,它对语言有很大的限制;但是,它的用途存在争议。 从您报告的内容来看,新的编译器似乎不再支持它。 如果您不关心嵌入式C++,则只需删除实施它的编译器标志即可。 我在C6000上,因此选项可能不相同,但对我来说,它是-embedded_cpp (或-PE),CCS允许您在“语言选项”的“C/C++ dialect”下拉框中选择它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU编译器的最新版本不再支持--embedded_cpp选项。  包括您使用的C2000编译器。  有关此更改的详细背景信息,请参阅Wiki文章 编译器选项清除。  

    有人知道如何解决此问题吗?[/QUOT]

    删除选项--embedded_cpp,或者恢复到编译器的旧版本。

    谢谢,此致,

    -George