请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 工具/软件:Code Composer Studio
我最近从CCS版本6.1 .3.0.0033万 升级到版本7.0 .0.0.0043万 ,我的项目现在在编译时生成以下错误:
"Embedded C++ is no longer supported Embedded C++ is no longer supported (不再支持嵌入式C++)"
我的旧编译器版本(带有CCS 6)是 TI v 15.12 .1.LTS。 新的编译器版本(带有CCS 7)是TI v 16.9 .1.LTS。 我不得不切换到这种新的编译器,因为CCS 7没有安装我们的旧编译器版本。
是否有人知道如何解决此问题? 一种选择是尝试在CCS 7上安装旧的编译器,但我想更新我的代码,以便与最新的编译器兼容。
谢谢。