This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:CCS:在Win 8.1 64位上安装具有ccsv7脱机版本的CCS时出错

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574616/ccs-tms320f28377s-ccs-error-while-installing-ccs-with-ccsv7-offline-version-on-win-8-1-64-bit

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我尝试 在脱机安装的情况下在CCSv7 8.1 上安装CCSv7,然后停止,如下图所示:

这是我 的install_logs:

e2e.ti.com/.../7823.install_5F00_logs.7z

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,kanthanet,

    我已将此主题移至Code Composer论坛。 我认为这里的人更适合回答你的问题。

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经关掉了我的防维亚斯,防窗,防火墙,但是
    输出也相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    从日志中看,您似乎是在尝试在现有安装失败的基础上安装脱机安装程序。 能否删除d:/ti/ccsv7的内容并重试安装?

    谢谢!
    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已经尝试过了,但也不起作用。

    谢谢
    Kanthanet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanthanet,
    是否可以删除安装文件夹的内容,然后重试安装? 如果失败,您能否压缩并发布安装日志?
    谢谢
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试了,但它不起作用。
    另一方面,我将Window 8.1 更改为Window 10,然后再次安装CCS v7,它运行良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好地了解!