This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:重新命名项目时出错-再次

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/575681/ccs-error-renaming-project---again

在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

我无法将我的项目重命名为SimpleLink Academy ProjectZero。

当我右键单击重命名它(CCS 7.0 .0.0.0042万)时没有可用的预览:

因此,我继续使用'OK'并得到'nil arge'例外:

当我单击"确定"时,工作区完全被占用,我得到了以下信息:

单击“确定”,在从工作区(包括从磁盘)删除所有三个项目并从压缩的归档文件重新导入该项目之前,任何项目都不起作用。

关于此重命名问题有什么想法?

谢谢!

戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴尔,

    我似乎无法在我的CCS 7.0 上再现此内容。 我从SimpleLink Academy导入ProjectZero项目,并将project_zero_app_cc2650launchxl重命名,没有任何错误。 在您的屏幕截图中,我发现令人惊讶的一点是,项目资源管理器视图同时显示project_zero_app_cc2650launchxl和HaloLogger,而我只希望它们中的一个(在重命名之前的project_zero_app_cc2650launchxl和在重命名之后的HaloLogger) 。  

    您是否尝试过导入到新工作区以查看是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    导入到新工作区时出现相同错误。

    当错误出现时,HaloLogger出现在第二幅图像上。 在我看来,流程被中断,并使事情处于未完成状态,而不是恢复到原始状态。

    如果您给我一个地址,我可以通过电子邮件向您发送我的5MB档案。

    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dale,

    我遇到了同样的问题。 TI BLE工程师建议不要在CCS中重命名示例程序。 建议将其重命名为projectspec。

    而是右键单击“复制CCS项目”并粘贴。 它编译时没有错误。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,kel:

    很抱歉,我几乎是初学者,尽管我在projectspec上找到了一个wiki (. ) ,对我来说,这几乎是希腊语。

    也许更多的是路线图?

    我在架构目录中找到一个projectSpec.xsd文件,但无法确定如何将其导入到CSS GUI,因为CSS项目的导入向导无法识别它。

    编辑:我猜这只是一个模板,但这看起来太先进了,只是为了重命名我的项目;(

    谢谢!

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    零项目规范可在此处找到。 C:\ti\simplelink_acady_01_11_00_0000\modules\projects\bl_projectzero\CCS\desktop。

    修改name="project_zero_app_cc2650launchxl"。 在CCS处删除项目零,然后重新导入。 我没有这样做,但TI BLE工程师建议这样做。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是,我不需要对我在项目中过去两周所做的代码进行所有更改,天哪!

    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dale,

    在TI BLE论坛上重新发布此信息,以获得更多专家建议。 我尚未完成项目零的重命名,但我复制并粘贴了其他BLE堆栈示例程序,粘贴时会提示您更改为CCS项目名称。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,kel,

    我在这里重新发布了:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kel,

    同时:

    1. 我创建了一个新的工作区
    2. 我从我的硬盘上的SimpleLink Academy导入ProjectZero的projectspec版本
    3. 我在ccsv7中右键单击“重命名的两个项目”,没有错误

    但后来阿尔蒂格说他没有使用projectspec版本就这样做了。

    看起来我只需覆盖几个文件即可使其保持最新,但我不确定如何使两个项目属性中的每个属性与我现在使用的相同,是否有一个简单的方法可以做到这一点?

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且,我在构建时收到此错误:

    发生生成生成文件错误。
    工作空间中不存在引用的项目'PROJECT _ZERO_STACK_cc2650'。 项目'HaloLogger"可能无法按预期构建。
    构建已停止..

    我怀疑它可能在工作区创建的.文件中。

    我最终能够重新命名足够多的东西来使我的工作,我甚至无法再解释。  然后我必须将所有修改过的代码放回其中。

    有人需要写一本书,说明如何重命名其中的所有文件夹,.文件和参考。  对我来说,我甚至有一个问题,即我是否需要在我最终决定不重命名的地方进行重命名,因为它引用了代码的实际来源(我认为)。

    所以,在我看到那本书之前,我不会回答这个问题;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dale,

    BLE项目有两个部分:应用程序和堆栈。 您需要将两者都编程到CC2650 Launchpad。 请参阅指南。

    www.ti.com/.../swru393d.pdf

    您还可以使用TI SmartRF闪存编程器2对App和Stack十六进制文件进行编程。 您需要为两个CCS项目启用十六进制生成实用程序。

    - kel