工具/软件:Code Composer Studio
我无法将我的项目重命名为SimpleLink Academy ProjectZero。
当我右键单击重命名它(CCS 7.0 .0.0.0042万)时没有可用的预览:
因此,我继续使用'OK'并得到'nil arge'例外:
当我单击"确定"时,工作区完全被占用,我得到了以下信息:
单击“确定”,在从工作区(包括从磁盘)删除所有三个项目并从压缩的归档文件重新导入该项目之前,任何项目都不起作用。
关于此重命名问题有什么想法?
谢谢!
戴尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我无法将我的项目重命名为SimpleLink Academy ProjectZero。
当我右键单击重命名它(CCS 7.0 .0.0.0042万)时没有可用的预览:
因此,我继续使用'OK'并得到'nil arge'例外:
当我单击"确定"时,工作区完全被占用,我得到了以下信息:
单击“确定”,在从工作区(包括从磁盘)删除所有三个项目并从压缩的归档文件重新导入该项目之前,任何项目都不起作用。
关于此重命名问题有什么想法?
谢谢!
戴尔
戴尔,
我似乎无法在我的CCS 7.0 上再现此内容。 我从SimpleLink Academy导入ProjectZero项目,并将project_zero_app_cc2650launchxl重命名,没有任何错误。 在您的屏幕截图中,我发现令人惊讶的一点是,项目资源管理器视图同时显示project_zero_app_cc2650launchxl和HaloLogger,而我只希望它们中的一个(在重命名之前的project_zero_app_cc2650launchxl和在重命名之后的HaloLogger) 。
您是否尝试过导入到新工作区以查看是否有帮助?
Kel,
同时:
但后来阿尔蒂格说他没有使用projectspec版本就这样做了。
看起来我只需覆盖几个文件即可使其保持最新,但我不确定如何使两个项目属性中的每个属性与我现在使用的相同,是否有一个简单的方法可以做到这一点?
戴尔
而且,我在构建时收到此错误:
发生生成生成文件错误。
工作空间中不存在引用的项目'PROJECT _ZERO_STACK_cc2650'。 项目'HaloLogger"可能无法按预期构建。
构建已停止..
我怀疑它可能在工作区创建的.文件中。
我最终能够重新命名足够多的东西来使我的工作,我甚至无法再解释。 然后我必须将所有修改过的代码放回其中。
有人需要写一本书,说明如何重命名其中的所有文件夹,.文件和参考。 对我来说,我甚至有一个问题,即我是否需要在我最终决定不重命名的地方进行重命名,因为它引用了代码的实际来源(我认为)。
所以,在我看到那本书之前,我不会回答这个问题;)