This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:版本7

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/575413/ccs-version-7

工具/软件:Code Composer Studio

您好,我安装了CCS v 5.4 0和CCS v7。 两 个版本都连接到'TI资源浏览器'。但是V7不连接到'Resource Explorer'。 两者的设置相同。

我想我需要知道要查找哪个IP地址和端口号? 我发现:

如果在执行上述步骤后资源管理器仍无法连接,请手动提供网络的代理设置:

  • 如上所述打开Network Connections (网络连接)首选项
  • 在'Active Provider'(活动提供者)下,选择'Manual'(手动)
  • 输入HTTP和HTTPS的代理URL和端口
  • 单击OK (确定)
  • 关闭并重新启动CCS

那么,我必须查找http和https的哪些代理URL和端口?

此致,

Laurent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laurent,

    在CCSv7中,默认的资源资源管理器视图已更改,单击菜单视图->资源管理器会将您转至资源管理器的联机(云)版本。 联机 资源管理器不仅会显示您在本地计算机上安装的资源,还会显示联机并可供下载的资源。

    您仍然可以选择访问和查看资源资源管理器,就像在CCS 5.4 中一样,您可以从菜单 视图->资源管理器经典中执行此操作。

    对于连接到在线资源管理器的问题,请尝试以下建议:  
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7#Resource_Explorer