请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
您好,我安装了CCS v 5.4 0和CCS v7。 两 个版本都连接到'TI资源浏览器'。但是V7不连接到'Resource Explorer'。 两者的设置相同。
我想我需要知道要查找哪个IP地址和端口号? 我发现:
如果在执行上述步骤后资源管理器仍无法连接,请手动提供网络的代理设置:
- 如上所述打开Network Connections (网络连接)首选项
- 在'Active Provider'(活动提供者)下,选择'Manual'(手动)
- 输入HTTP和HTTPS的代理URL和端口
- 单击OK (确定)
- 关闭并重新启动CCS
那么,我必须查找http和https的哪些代理URL和端口?
此致,
Laurent