This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS7 -自动完成,带有不必要的功能参数

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/575289/ccs-ccs7---autocomplete-with-unnecessary-function-parameters

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

将CCSv6更新到7.0 7 (CCSv7 (CCSv.CCS)后0.0.0043万 ,我遇到了奇怪的自动完成 行为。 自动完成插入参数名称,同时在函数上方显示包含这些参数的工具提示。  

例如,如果我键入'mcp'并按Ctrl+空格键,CCS将完成 此操作:'mcpy(s1, s2, n)'

是问题还是功能? 我是否可以禁用此行为并返回到以前CCS中已知的状态?

此致

Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mateusz:
    您似乎遇到了这个已知的Eclipse CDT问题:
    www.eclipse.org/.../

    由于CCSv6使用CDT 8.x,而CCSv7使用CDT 9.0 ,因此这是有意义的。 听起来像是CDT 9.1 解决了该错误,我们将在以后的CCS版本中寻找解决此问题的方法。

    同时,似乎有一种解决方法可以禁用自动参数填充(在上面链接线程的第一篇文章中提到)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ki-Soo

    感谢您的帮助。我在撰写此帖子之前找到了此“Eclipse解决方案”。 但我在CCS7中找不到我必须评论"ParameterGuessingProposal"的地方。

    此致
    Mateusz