请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
将CCSv6更新到7.0 7 (CCSv7 (CCSv.CCS)后0.0.0043万 ,我遇到了奇怪的自动完成 行为。 自动完成插入参数名称,同时在函数上方显示包含这些参数的工具提示。
例如,如果我键入'mcp'并按Ctrl+空格键,CCS将完成 此操作:'mcpy(s1, s2, n)'
是问题还是功能? 我是否可以禁用此行为并返回到以前CCS中已知的状态?
此致
Mateusz