This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:重命名项目

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/575243/ccs-cc2650-rename-a-project

部件号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,
自从有人在论坛上提出这个问题已经有一段时间了,所以就在这里。 我这样做可能是错误的。

我的方法是右键单击项目(在项目资源管理器中),左键单击重命名,选择新名称,左键单击确定。 然后会出现一个s**风暴。

CCS使用新名称创建新项目,无法删除旧项目,两个项目均未完成,项目将丢失。 指出CCS无法刷新工作区的错误。

"刷新本地更改时出现问题
刷新本地更改时出现问题
'PROJECT _ZERO_APP_cc2650em7id'的项目描述文件(.project)缺失。  此文件包含有关项目的重要信息。  在还原此文件之前,项目将无法正常工作。"

这是正确的,两个项目都不能正常工作。

是否有解决方案?
谢谢大家

顺便说一句,我正在使用CCS 7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,那么简单的方法...手动

    首先将项目复制到其他位置。
    找到文件.project .cproject .ccproject
    使用任何文本编辑器打开每个文件,然后将原始名称更改为新名称
    使用CCS ->“项目”->“导入CCS项目”->“搜索”目录(复制的目录)导入项目
    完成

    但是,你知道,如果在10岁以后就更容易了? 在这种问题存在多年之后,CCS可以自动完成...

    Rui Costa;