请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
自从有人在论坛上提出这个问题已经有一段时间了,所以就在这里。 我这样做可能是错误的。
我的方法是右键单击项目(在项目资源管理器中),左键单击重命名,选择新名称,左键单击确定。 然后会出现一个s**风暴。
CCS使用新名称创建新项目,无法删除旧项目,两个项目均未完成,项目将丢失。 指出CCS无法刷新工作区的错误。
"刷新本地更改时出现问题
刷新本地更改时出现问题
'PROJECT _ZERO_APP_cc2650em7id'的项目描述文件(.project)缺失。 此文件包含有关项目的重要信息。 在还原此文件之前,项目将无法正常工作。"
这是正确的,两个项目都不能正常工作。
是否有解决方案?
谢谢大家
顺便说一句,我正在使用CCS 7