This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:CCS中负载程序和负载符号之间的差异

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/573899/ccs-tms320f28035-difference-between-load-program-and-load-symbol-in-ccs

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

我想知道ccs5/ccs6中的LOAD程序和LOAD符号有何区别?

在C28x MCU中,我总是只使用“加载程序”来对闪存或调试进行编程。

当我在C2.8035万中调试CLA时,我发现它最好在CLA调试窗口中查看符号,或者您不能使用C源单步。

在CCS v5中,首先单击调试窗口中的CLA处理器。 然后使用“运行”->“加载”->“加载符号”菜单加载符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    加载程序:将代码加载到目标,并将关联的调试符号加载到CCS调试器。
    加载符号:仅将关联的调试符号加载到CCS调试器

    如果目标上已经加载了代码(无论是手动加载还是通过其他机制加载),并且希望对其进行调试,则应使用加载符号。 在这种情况下,您只需将调试符号加载到CCS,因为代码已经在目标上。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的李先生,好的,我想我可能明白了。谢谢您的回复,谢谢您的彭毛