请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 工具/软件:Code Composer Studio
我想知道ccs5/ccs6中的LOAD程序和LOAD符号有何区别?
在C28x MCU中,我总是只使用“加载程序”来对闪存或调试进行编程。
当我在C2.8035万中调试CLA时,我发现它最好在CLA调试窗口中查看符号,或者您不能使用C源单步。
在CCS v5中,首先单击调试窗口中的CLA处理器。 然后使用“运行”->“加载”->“加载符号”菜单加载符号。