This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:CCS在OSX Sierra上崩溃

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574506/ccs-msp430fr5969-ccs-crashes-on-osx-sierra

部件号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

在IDE中添加了堆栈使用窗格后,Eclipse在加载时崩溃。 CCS v7。 CCS v6中也存在类似问题。

谢谢

配置:  

OSX Sierra 10.12 3.

型号名称:MacBook Air

 型号标识符:MacBookAir7,2

 处理器名称:Intel Core i5

 处理器速度:1.6 GHz

 处理器数量:1.

 内核总数:2

 二级高速缓存(每个内核):256 KB

 三级高速缓存:3 MB

 内存:8 GB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过以下方式解决了问题:

    -对错误回答"确定"

    -不关闭Eclipse (另一个窗口表示发生堆栈溢出,需要重新启动食食食),

    -关闭内存浏览器窗格,然后再次打开

    -重新开始食食食食

    我没有在CCS v6中尝试此操作。 该版本将在打开时崩溃。