This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS版本:7.0 .0.0.0043万 "资源资源管理器"窗口不能为全屏

Guru**** 2531740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/573874/ccs-ccs-version-7-0-0-00043-resource-explorer-window-can-t-be-full-screen

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

作为标题,我只安装 了CCS版本:7.0 .0.0.0043万 , 资源管理器窗口不能全屏显示,不能 按下面的方式展开,您能告诉我原因是什么吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用4K/高分辨率屏幕? 如果是,这是我们正在跟踪的已知问题。
    我需要确认这一点,但我认为这个问题应该在即将发布的CCS 7.1 0版本中得到解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确认这在CCS 7.1 中已修复,计划于3月初发布。