This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:从多个进程连接到DSS

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574154/ccs-connecting-to-dss-from-multiple-processes

工具/软件:Code Composer Studio

是否可以从多个进程连接到“DebugServer.1”? 我想在一个进程中启动DSS会话,并在其他衍生进程中根据需要连接到该会话,以便在设计令人烦恼的自动测试方案中控制目标。

在我的实验中,我连接到进程A中的“DebugServer.1”,并连接到目标,上载的代码等,然后坐在循环中,这样进程就不会死机。 在进程B中,我再次连接到“DebugServer.1”(我认为这是同一个服务器),我在该服务器上调用“getconfig()”,但它不返回加载的配置,而是返回“null”,这意味着我实际上没有连接到同一服务器。

我想我对DSS的运作方式有误解。

最糟糕的情况是,我可以打开一条通往JS进程的管道,但如果可能,我想利用客户端-服务器类型的通信。

谢谢!

-Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brandon:
    查看DSS随附的DSS测试服务器示例。 有关详细信息,请参阅readme.txt,网址为:ccsvx\CCS_base\scripting\Examples\TestServer

    我相信这正是你所需要的。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,这正是我想要的

    非常感谢,

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 请注意,该示例是在一段时间前编写的,很少更新。 因此,它附带的示例无法开箱即用,因为它依赖于不再附带CCS的模拟器。 但它应该让你知道它是如何工作的。