请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
是否可以从多个进程连接到“DebugServer.1”? 我想在一个进程中启动DSS会话,并在其他衍生进程中根据需要连接到该会话,以便在设计令人烦恼的自动测试方案中控制目标。
在我的实验中,我连接到进程A中的“DebugServer.1”,并连接到目标,上载的代码等,然后坐在循环中,这样进程就不会死机。 在进程B中,我再次连接到“DebugServer.1”(我认为这是同一个服务器),我在该服务器上调用“getconfig()”,但它不返回加载的配置,而是返回“null”,这意味着我实际上没有连接到同一服务器。
我想我对DSS的运作方式有误解。
最糟糕的情况是,我可以打开一条通往JS进程的管道,但如果可能,我想利用客户端-服务器类型的通信。
谢谢!
-Brandon