This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:如何在位于不同站点的团队中使用CCS

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574016/ccs-cc2640r2f-how-to-use-ccs-in-a-team-located-at-different-sites

部件号:CC2640R2F
主题中讨论的其他部件: BLE堆栈

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我想了解您是否有建议 ,如果您位于不同的站点,并且不同时连接到项目,那么与团队一起处理同一项目的最佳方式是什么。

我们是否有文档 和/或建议,如何在 多个工作站上保持CCS和库的一致性?

据我所知,我们建议将VMware和VirtualBox作为虚拟机,情况是否仍然正确? 我们是否有经验和文档显示虚拟机中的CCS,CCS作为一个团队的使用情况,配置管理,建议应使用哪些CCS和库版本?

在这种情况下,我的客户希望 开发一款使用 CC2640R2F的主板。

此致,

Sally

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sally,

    对于团队开发,强烈建议使用某种类型的源代码控制系统。 这里有许多选项,Git,subversion,ClearCase,CVS... 客户将其项目/源放在源代码控制库中,然后每个团队成员将在其机器上拥有一个副本。 当他们选择编辑文件时,他们会将其签出。

    我不建议使用VM。

    此Wiki主题介绍了需要签入源代码控制的项目文件:
    processors.wiki.ti.com/.../Source_control_with_CCS

    对于CC2640R2F,他们还需要将SDK签入到源代码控制中。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    感谢您的快速回复! 客户还发现,过去,如果库(如BLE-Stack或TI-RTOS)未安装在C:/ti上,CCS会出现一些问题。 由于新版本的CCS中采用了新的数据包管理器,这种情况是否有所改善?

    此致,

    Sally

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sally,

    使用较新的SDK可以更轻松地完成此操作。 如果在C:/ti之外安装SDK,则需要将CCS指向其位置,但一旦完成,一切都应该正常。 CCS项目基本上是指"产品"。 然后发现产品及其版本。 这样,产品可以位于不同机器上的不同位置,但项目仍将正常工作。

    此致,
    John