请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640R2F 主题中讨论的其他部件: BLE堆栈
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我想了解您是否有建议 ,如果您位于不同的站点,并且不同时连接到项目,那么与团队一起处理同一项目的最佳方式是什么。
我们是否有文档 和/或建议,如何在 多个工作站上保持CCS和库的一致性?
据我所知,我们建议将VMware和VirtualBox作为虚拟机,情况是否仍然正确? 我们是否有经验和文档显示虚拟机中的CCS,CCS作为一个团队的使用情况,配置管理,建议应使用哪些CCS和库版本?
在这种情况下,我的客户希望 开发一款使用 CC2640R2F的主板。
此致,
Sally