This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:Code Composer Studio v7文档

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/573837/ccs-ek-tm4c123gxl-documentation-for-code-composer-studio-v7

部件号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我是第一次使用Code Composer Studio v7。 我已经阅读了许多有用的资源,但我无法获得完整的文档。 是的,有很多视频,但我更喜欢以文档格式提供。 是的,我搜索了很多,但很遗憾,我只找到了Wiki链接。  

具体来说,我有两个问题:

1.有什么方法可以像Keil中的逻辑分析器一样绘制输出引脚CCS的波形。 我看到了一个跟踪分析器,但如果有人能够确认它是我正在寻找的,那将会很有帮助。

2.我有没有任何方法可以模拟引脚并向引脚提供一些波形,而无需实际将任何东西连接到引脚上? 就像在仿真环境中运行一切一样。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    对于文档,CCS通过"帮助->帮助目录"提供一些基本文档。 如果您查看“Code Composer Studio帮助->视图和编辑器->统计图视图”下的信息,可以了解有关CCS各种绘图功能的更多信息。

    还提供了GUI Composer,用于提供更多的图形选项:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:GUI_Composer

    对于仿真和模拟引脚/端口输入,我们曾经在CCS版本5和更早版本中使用过这种方法,但在我们放弃所有仿真支持后,我们不再支持这种方法。

    谢谢
    KI