请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:EK-TM4C123GXL 工具/软件:Code Composer Studio
你好
我是第一次使用Code Composer Studio v7。 我已经阅读了许多有用的资源,但我无法获得完整的文档。 是的,有很多视频,但我更喜欢以文档格式提供。 是的,我搜索了很多,但很遗憾,我只找到了Wiki链接。
具体来说,我有两个问题:
1.有什么方法可以像Keil中的逻辑分析器一样绘制输出引脚CCS的波形。 我看到了一个跟踪分析器,但如果有人能够确认它是我正在寻找的,那将会很有帮助。
2.我有没有任何方法可以模拟引脚并向引脚提供一些波形,而无需实际将任何东西连接到引脚上? 就像在仿真环境中运行一切一样。
谢谢你