This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法导入项目

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572981/ccs-failed-to-import-project

工具/软件:Code Composer Studio

亲爱的e2e:

我正在尝试导入CCS  版本中的项目:6.1 .1.0.0022万 ,导入时遇到如下错误:

请参阅以下详细信息。

错误:项目'F5'导入失败,因为其编译器定义不可用。 请在导入此项目之前安装ARMv 16.6 编译器-单击'View>CCS App Center'以检查编译器更新是否可用,或手动安装编译器并通过'Preferences>CCS > Build > Compilers'将其注册到CCS中。  

已在应用程序中心检查更新,显示最新。

如何解决这一问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    chethan r 说:
    已在应用程序中心检查更新,显示最新信息。

    :http://processors.wiki.ti.com/index.php/Compiler_Updates#Install_new_features

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的李启秀:

    我更新了我的编译器版本,现在我的编译器版本是16.12。 如果我尝试导入在16.12 中编译器版本中开发的项目。 显示如下错误

    "错误:项目'DPWC_1'的导入失败,因为其编译器定义不可用。 在导入此项目之前,请单击[查看]>[ CCS应用程序中心]安装ARMv 16.6 编译器。

    在APP CENTER中,如果检查编译器,请更新它,显示编译器已更新。

    您能帮我吗,如何解决此问题?

    谢谢,顺祝商祺
    便宜
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以安装ARM 16.6 Tm0并查看是否有帮助? 您可以使用我上一篇文章中链接中的选项安装它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Ki-Soo Lee,

    感谢您的回复,

    当我尝试您建议的方法时,我再次收到如下错误:

    无法完成请求。 有关详细信息,请参见错误日志。 "ARM编译器工具"将被忽略,因为已安装较新的版本。  

    谢谢,顺祝商祺

    Cheon R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以尝试此变通办法来获取较旧的编译器?
    processors.wiki.ti.com/.../Compiler_Updates

    谢谢
    KI