This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:CCSv7禁止使用Segger J-Link进行调试,因为没有实例

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/571613/ccs-rm48l952-ccsv7-forbids-to-debug-with-segger-j-link-because-of-endianess

部件号:RM48L952
主题中讨论的其他部件:SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

  我正在尝试使用CCSv7和Segger J-Link调试Hercules RM48软件。

  遗憾的是,在刷新设备之前中止调试,并出现以下错误:

  "CorrexR4:Gel:文件:C:\\workspace_v7\Test\Debug \Test.out与目标字节序不匹配,未加载。 Check project build options and target configuration file (CCXML)(检查项目生成选项和目标配置文件(CCXML))。"

  目标配置文件已配置为使用Little Endian,但错误仍然存在。

  如何通过CCSv7中的J-Link USB调试RM48软件?

   事实:

   - Hercules RM48 ARM Cortex-R4处理器

  - 7.0 0.0.0043万 版

  - CCS Segger J-Link版本6.10 .0.n

  此致,

--
   Reggie Vivekananda
   软件工程师
   ART - Alta Rail Technology
  请访问我们的网站 :http://www.alta-rt.com/
  -=请注意,只打印真正需要的内容-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    What can I do to debug the RM48 software through J-Link USB in CCSv7?[/QUOT]我不知道这是否是问题的原因,但线程 RM48L952: 加载程序错误-与目标字节序不匹  配提到了一个质量问题,其中一些RM48L952部件的配送带有错误的字节序。

    引用的线程显示使用 SEGGER J-Link Commander从目标设备读取异能。 建议您执行此操作以检查您的设备是否具有错误的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答,切斯特。
    你说得对,这完全是同一个问题。
    我们必须更换部件。

    此致,
    --
    Reggie Vivekananda