主题中讨论的其他部件:SEGGER,
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试使用CCSv7和Segger J-Link调试Hercules RM48软件。
遗憾的是,在刷新设备之前中止调试,并出现以下错误:
"CorrexR4:Gel:文件:C:\\workspace_v7\Test\Debug \Test.out与目标字节序不匹配,未加载。 Check project build options and target configuration file (CCXML)(检查项目生成选项和目标配置文件(CCXML))。"
目标配置文件已配置为使用Little Endian,但错误仍然存在。
如何通过CCSv7中的J-Link USB调试RM48软件?
事实:
- Hercules RM48 ARM Cortex-R4处理器
- 7.0 0.0.0043万 版
- CCS Segger J-Link版本6.10 .0.n
此致,
--
Reggie Vivekananda
软件工程师
ART - Alta Rail Technology
请访问我们的网站 :http://www.alta-rt.com/
-=请注意,只打印真正需要的内容-