This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:无法打开源文件错误

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572776/ccs-cc2640-cannot-open-source-file-error

部件号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在从事CC2640 4x4定制板,CCS 6.2 ,TI 5.2 v 6 ARM编译器的工作

BLE_SDK_2_02_01_18,tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08,XDS 200调试器

我有一个到头文件的有效链接。 但当包含在另一个文件中时

在应用程序中,编译失败,表示找不到头文件。

(屏幕截图已附加)。

我尝试将此作为一个包含选项显式添加,即新添加的包含路径

似乎没有什么不同。 如何解决这一问题?

谢谢!

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Priya Nadathur 说:
    我尝试将此作为包含选项显式添加,新添加的包含路径[/QUOT]

    您能否(通过屏幕截图)向我展示您在哪里执行此操作?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将其用黑色圈出,以供您在下文中参考。

    谢谢!

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还附上了将此文件添加到CCS中的“包括”选项的屏幕截图。

    谢谢!

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 是否可以从路径中删除实际文件名? 您只需要包含该文件的文件夹的路径。

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但包含选项中已存在该文件的路径。 如果您查看
    最近的屏幕截图,位于蓝色突出显示上方。 为什么编译器找不到
    文件?

    谢谢!
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在项目的Include文件夹下展开该路径。 头文件是否显示在下方?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,文件存在于所有需要的位置,链接有效。

    屏幕截图已附加。

    我是否应该使用其他版本的编译器?

    我在使用OAD时安装了此版本的ARM。

    当此include文件编译正常时,我有不同的版本

    我 忘记了编译器的哪一个。

    谢谢!

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编译问题现已消失。 文件名中有一个不需要的空格ACAM .c
    谢谢!
    Priya