This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5510:缺少头文件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572114/ccs-tms320vc5510-missing-header-file

部件号:TMS320VC5510

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我在使用CCS v 3.1 时找不到5510.h的头文件  

>当我执行代码时 ,它在5510上通知我致命错误。手拿另一个代码mcdcp.h  

另外,当我打开项目下的“包含”时 ,我可以找到5510.h创建的文件 ,但当我双击它 时,程序显示没有此文件的目录  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    听起来您遇到了构建故障。 屏幕截图以及生成输出的复制和粘贴将非常有助于我查看。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    这是我的错误
    ---------------- fieldio.pjt -调试------------------
    [fileIIO.c]"C:\CCStudio_v 3.1 \C5500\cgstools\bin\cl55"-@"./../../CCStudio_v 3.1 /MyProouts/fielIO/Debug.LKF""fileIIO.c"
    "fileIIO.c",第2行:致命错误:无法打开源文件"fieldio.h"
    编译"fileIIO.c"时检测到1个致命错误。
    编译已终止。

    >>编译失败

    构建完成,
    1个错误,0个警告,0个备注。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保在生成属性的包含搜索路径选项字段中包含头文件的路径。

    示例: