工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我拥有两个EK-TM4C1294XL和一个EK-TM4C129EXL启动垫。 当我尝试使用在openSUSE 13.2 中运行的CCS 7.0 .0.0.0043万 (也在Leap 42.1 和Leap 42.2 中尝试过,所有64位都是调味的)将项目调试到其中一个项目时,我总是收到错误:
Cortex_M4_0:文件加载器:验证失败:地址0x0.0007万FF0的值不匹配。 请验证目标内存和内存映射。
我使用的项目都来自TivaWare 2.1 ,2.111 和TivaWare 2.1 ,3.156。 所有这些都能顺利完成构建,没有任何问题。
我还尝试了CCS 6.2 .0.0.005万 ,但每当我尝试在其中一个启动板上调试项目时,CCS都会冻结。 只有一个硬kill关闭它。
我最后尝试了CCS 6.1 .3.0.0034万 ,所有这些启动板都能正常工作。 每个项目都下载到微控制器中,我可以调试项目。
我采取的下一步是将另一个调试器连接到其中一个启动板。 我使用了CC2650启动板上的XDS110,并将项目配置为使用它。 我之前提到的CCS的所有版本都很好。
是否有人知道如何使CCS 7与ICDI调试器配合使用?
提前感谢您的参与,
伊利亚斯