This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:ICDI调试器在CCS 6.2 0.0和CCS LINUX.0/openSUSE 7.0 13.2 及更高版本中与TIVA Launchpad有关的问题

Guru**** 2534650 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, EK-TM4C129EXL, CC2650, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/571383/ccs-icdi-debugger-problems-with-tiva-launchpads-in-ccs-6-2-0-and-ccs-7-0-0-opensuse-linux-13-2-and-later

主题中讨论的其他部件:EK-TM4C1294XLEK-TM4C129EXLCC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好,


我拥有两个EK-TM4C1294XL和一个EK-TM4C129EXL启动垫。 当我尝试使用在openSUSE 13.2 中运行的CCS 7.0 .0.0.0043万 (也在Leap 42.1 和Leap 42.2 中尝试过,所有64位都是调味的)将项目调试到其中一个项目时,我总是收到错误:

Cortex_M4_0:文件加载器:验证失败:地址0x0.0007万FF0的值不匹配。 请验证目标内存和内存映射。

我使用的项目都来自TivaWare 2.1 ,2.111 和TivaWare 2.1 ,3.156。 所有这些都能顺利完成构建,没有任何问题。

我还尝试了CCS 6.2 .0.0.005万 ,但每当我尝试在其中一个启动板上调试项目时,CCS都会冻结。 只有一个硬kill关闭它。

我最后尝试了CCS 6.1 .3.0.0034万 ,所有这些启动板都能正常工作。 每个项目都下载到微控制器中,我可以调试项目。

我采取的下一步是将另一个调试器连接到其中一个启动板。 我使用了CC2650启动板上的XDS110,并将项目配置为使用它。 我之前提到的CCS的所有版本都很好。

是否有人知道如何使CCS 7与ICDI调试器配合使用?

提前感谢您的参与,

伊利亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ilias Chrisochreis">我拥有两 个EK-TM4C1294XL和一个EK-TM4C129EXL启动板。 当我尝试使用在openSUSE 13.2 中运行的CCS 7.0 .0.0.0043万 (也在Leap 42.1 和Leap 42.2 中尝试过,所有64位都是调味的)将项目调试到其中一个项目时,我总是收到错误:

    Cortex_M4_0:文件加载器:验证失败:地址0x0.0007万FF0的值不匹配。 请验证目标内存和内存映射。[/QUOT]我认为您遇到的CCS 7.0 错误与CCS/TM4C123GH6PM线程中描述的相同 :某些TiwaWare示例适用于CSS v6,但不适用于CSS v7

    线程 CCS/EK-TM4C1294XL:EK-tm4c1294xl-debug问题 表示应在CCS 7.1 中修复该错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 我将等待CCS 7.1 并重试。 同时,我将继续使用6.1。3,因为那里一切正常

    再次感谢你能抽出时间

    伊利亚斯