工具/软件:Code Composer Studio
大家好,这是我第一次这样做,如果我在这里做一些愚蠢的事情(可能是我),我很抱歉。 我有点迷路,任何帮助都会受到感谢。
我正在使用TMS320C5515,EVM和自定义板,并在Win7上使用6.1 CC459..2。 我正在使用链接中提供的链接器,它允许使用printf,以防您需要知道; https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/21.5845万/761954</s>76.1954万
我一直在尝试将芯片支持库3.07 集成到我的项目中。 我按照C55XCSL-LOWPOWER-CCXML.00_Installation_Guide.pdf中C5515的安装说明操作,并成功加载了3.07 文件并将其设置为默认值(在目标配置下可见),同时也加载了.gel文件。 说明中的后续步骤包括硅的示例项目。 我已经导入了它们,但我无法运行它们,而且还不足以包含CSL中的标题。
我尝试按照链接 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Include_paths_and_options 和 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Portable_Projects#Portable_Projects_in_CCSv6中的说明进行操作
我创建了一个名为common_root的新生成变量,并使用它将来自CSL的头文件和源文件包含在“包含选项”中。 然后,我可以在代码中包含标题。 但是我不能调用函数。 执行此操作时,我收到错误#1.0234万-D:未解析的符号仍然存在。
我还尝试通过右键单击项目来“添加文件”。 它可以添加标题和源文件而不添加任何文件夹,它们显示在我的main.c下,这也不起作用。 我错过了一些东西,如果您能指出它是什么,我会很高兴。