This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:菜单中的自动缩进

Guru**** 2554530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/585415/ccs-auto-indent-from-the-menu

工具/软件:Code Composer Studio

Google告诉我在Mac上自动缩进的密钥。 但我更喜欢菜单命令。 是否有用于执行自动缩进的菜单命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith:

    您可以通过'Window -> Perspective -> Customize Perspective'(窗口->透视->自定义透视)控制您的透视图中显示的菜单项

    我认为,以下是一些令人感兴趣的项目:

    希望这有所帮助

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为,默认情况下,我甚至没有源菜单。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能必须启用顶部节点源(这将启用所有功能)并应用更改以显示源菜单。 然后您可以禁用不需要的功能。