请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我最近升级到新的CCS Versio 7.0 .0.0.0043万。 但是现在自动完成功能有另一个行为,我真的不喜欢,想改变。
因此,如果输入函数的名称,让我们说"数学(int a)",并且我从即将出现的自动完成 列表中选择该函数,则它将打印"数学(a)",剪刀位于笔架的末端。 但在较旧版本中,光标会出现在标线之间,以便直接开始键入我要为函数指定的变量名称,让我们说"b"。 现在,我必须先将光标移动到brakets之间, 然后 删除建议的变量“a”的名称,以便键入变量“b”。 所以我的问题是,是否有可能改变这种行为因为我没有发现任何东西。
谢谢你。