This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:AutoComplete不像在旧版本中一样工作

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/585296/ccs-autocomplete-doesn-t-work-as-in-older-version

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我最近升级到新的CCS Versio 7.0 .0.0.0043万。 但是现在自动完成功能有另一个行为,我真的不喜欢,想改变。

因此,如果输入函数的名称,让我们说"数学(int a)",并且我从即将出现的自动完成 列表中选择该函数,则它将打印"数学(a)",剪刀位于笔架的末端。 但在较旧版本中,光标会出现在标线之间,以便直接开始键入我要为函数指定的变量名称,让我们说"b"。 现在,我必须先将光标移动到brakets之间, 然后 删除建议的变量“a”的名称,以便键入变量“b”。 所以我的问题是,是否有可能改变这种行为因为我没有发现任何东西。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Eclipse论坛中找到了这个。 这似乎是对Eclipse CDT 9.0 所做的更改,它是我们为CCSv7选择的版本。

    我认为没有办法改变这种行为, 但似乎他们已经在CDT 9.1 中对其进行了更改,所以当我们选择新版的CDT时,它将出现在CCS中(此时我不确定将出现哪个版本的CCS)。