主题中讨论的其他部件:CC3200,ENERGIA
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我正在尝试将TM4C123g连接到云端的数据库。 我已为此目的购买了CC3200。
现在我知道使用Energia库可以直接连接到数据库,但我的代码是在CCS上用C语言编写的,为了保持一致性,我希望继续使用CCS (和C),并在介绍我的工作时更清楚地解释。
是否可以编写代码以访问Energia上的云,然后使用CCS导入草图功能将Energia上编写的代码与我已有的代码组合起来(即1.是否可能? 2.我是否必须在CCS上编写的代码和Energia上编写的代码之间使用接口,否则简单的函数调用就会起作用?)
PS:我在一个用于互联网连接的Edex在线课程上找到了一个用C编写的代码,但它没有-或者我无法正确修改它以支持企业互联网连接。 此外,如果有添加此功能的修复程序(连接到企业互联网连接),这将阻止我尝试合并Energia和CCS
是否还有一个与TM4C芯片更友好的特定数据库框架?
谢谢!
Marwan Maalouf