This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:TM4C123G

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584523/ccs-tm4c123gh6pm-tm4c123g

部件号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他部件:CC3200,ENERGIA

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在尝试将TM4C123g连接到云端的数据库。 我已为此目的购买了CC3200。

现在我知道使用Energia库可以直接连接到数据库,但我的代码是在CCS上用C语言编写的,为了保持一致性,我希望继续使用CCS (和C),并在介绍我的工作时更清楚地解释。

是否可以编写代码以访问Energia上的云,然后使用CCS导入草图功能将Energia上编写的代码与我已有的代码组合起来(即1.是否可能? 2.我是否必须在CCS上编写的代码和Energia上编写的代码之间使用接口,否则简单的函数调用就会起作用?)

PS:我在一个用于互联网连接的Edex在线课程上找到了一个用C编写的代码,但它没有-或者我无法正确修改它以支持企业互联网连接。 此外,如果有添加此功能的修复程序(连接到企业互联网连接),这将阻止我尝试合并Energia和CCS

是否还有一个与TM4C芯片更友好的特定数据库框架?

谢谢!  

Marwan Maalouf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘了提到:我有最新版本的Energia和CCSv7
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marwan

    您可以将现有Energia草图输入CCS。  Project -> Import Energia Sketch (项目->导入Energia草图)。  这将创建一个CCS项目,用于生成Energia草图。  只要合并您自己的代码,这是可能的。  Energia 430oh论坛可能对最佳方法有更好的想法。  您导入的Energia项目实际上是C++。  因此,如果您有自己的C代码,则需要集成C和C++。  根据将成为主要应用程序的不同,方法也会有所不同。

    附件是一个示例项目。  我从Energia的例子开始。  然后添加了C标题和源文件。  我从Energia草图调用源文件中的函数。

    您可以通过转到项目->导入CCS项目将此项目导入CCS工作区。  选择存档。  指向此文件。

    e2e.ti.com/.../EnergiaC.zip

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!